结果:找到"AD 3D模型",相关内容868条
  • 专业版里找不到3d模型
  • 专业版1.7里面没有现成的3d模型,libraries里面只有一个格式错误的文件
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 3d 发帖人:AK48 发帖时间:2023-03-12 18:52:00
  • 立创专业版EDA,3D模型显示问题​
  • 立创专业版EDA版本是V2.0.5,导入SOLIDWORKS另存的STEP(AP214)文件有下面的问题在3D模型管理器显示正常,调整X,Y,Z位置后也正常但是PCB的3D显示不正常,变成黑白方块如果不调整X,Y,Z角度和偏移,3D模型可以显示,一旦调整任何一个就显示黑白方块
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:ChenJ 发帖时间:2023-02-01 14:14:00
  • 3D模型引脚方向如何调整
  • 63V6800UF的大电容官网没有找到3D模型,从网上下载了一个3D文件,做了一个库,发现引脚方向不对,是需要在3D文件里编辑,还是EDA编辑器里能解决啊?小白一个,请求支援。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:数码哥666 发帖时间:2022-11-17 20:42:00
  • 从AD导入立创EDA后如何显示完整3D模型?
  • 从AD导入立创EDA后只有显示焊盘的模型,没有元件的模型:而且其中一些元件是有供应商编号等等那理应和从立创EDA库手动添加的元件是一样的吧,为什么还是不能显示3D模型呢?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: AD 3D 发帖人:pluto0x0 发帖时间:2022-07-29 11:31:00
  • 导出的3D模型尺寸不对
  • 导出的都是公制单位,但是实际长度是英制单位的数,整个模型大了3.9倍
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:半发酵茶 发帖时间:2022-01-05 23:02:00
  • EDA导出3D模型的stp格式只有PCB板,没有3D封装
  • 部分器件的3D模型无法导出。如:C26936343D模型预览如下:导出3D模型为STP格式:用solidworks打开后只有电路板,没有器件的3D模型:发现只有部分元件时这样,有的是可以的。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D 发帖人:hyshallow 发帖时间:2021-08-31 00:40:00
  • [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
  • LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: